This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:ina310 带宽减少

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1587833/ina310a-ina310-bandwith-reduction

器件型号: INA310A

您好:

我使用 INA310A3 来测量和监控电流、但开关有点嘈杂。
如果我使用 R1=10k、则将电容器与 R2 (50-100k) 并联的能力有多大。 (数据表中的图 7-4)。
如果 R1 有所帮助、我可以将其放大至 22k。
电源为 12V。
是否有其他简单的可能性来减少电路的带宽?

请提供支持。

此致

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:  

    感谢您发送编修。  

    借助有噪声的输入、您可以像想要解决任何不必要的瞬态那样对输出进行滤波。  

    我建议计算 LPF 截止频率、其中 R1 为 10kΩ。  

    请记住、这是一个大电阻器、因此 1nF 电容器已经处于 15.9kHz 的截止频率。  

    通常、我建议截止频率是输入最大频率的 10 倍。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您的回答。

    我的主要问题是隔离电阻是否足够 10k、那么我是否可以使用 10nF 电容器? (还是更高?)

    数据表显示(第 5 页):最大输出容性负载、无隔离电阻器 500pF。

    我需要一个低截止频率、因为迟滞很小、不可调节。

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:  

    放大器稳定性的最佳经验法则是使用一个大于其输出阻抗随频率变化的隔离电阻器 (R1)。  

    对于 INA310、隔离电阻应大于 100Ω。 在 10kΩ、您远高于所需的 100Ω。  

    您将能够使用一个 10nF 的电容器。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Joe!!

    这大有帮助