This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2325:低频噪声 — 我应该考虑哪些替代方案?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2325, TLV888, TLV387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1587497/opa2325-low-frequency-noise---what-alternatives-should-i-consider

器件型号: OPA2325
主题中讨论的其他器件: TLV888TLV387

我的 OPA2325 在同相高增益模式下、将传感器输出并馈送到 ADC。 我对 1Hz 至 50Hz 的信号完整性特别感兴趣、可以理解我在输入端看到了一些噪声、我想看看是否可以通过选择放大器或其他措施来改进这些噪声。

image.png

中的交流信号偏置到 ADC/3、以与单端 VDD 电压基准范围保持一致。 C503 将是用于放大器输入端采样保持选项的电荷电容器、尽管其值与 C504 和 R507 的值可能会发生绝对变化。

下面是一个示例 FFT、其中 1kHz 正弦基准信号作为主峰值(抱歉 Y 轴极性反转)、在 4-200Hz 区域(尤其是低于 50Hz)有明显噪声。

image.png

是否有任何更适合的运算放大器、运算放大器方案(我可以级联,但不确定这是否会有所帮助)或电路布局、可显著改善 FFT 中的 1-10Hz 和 10-100Hz 噪声? 请记住、我仍然需要 4+Hz 的几乎满量程增益来表示信号、因此我不能通过减小 C505 来更改增益的高通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    尝试 TLV888 以获得低 1/F 低频噪声。 它还具有高增益带宽和低成本。  

    高阻值电阻器也有噪声、但这是宽带噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我同意高阻值电阻器不理想。 我理解、C505 需要允许将输出偏置到 ADC AREF 的中端、这是其中一个挑战。 但 C505 和 R508 产生的高通意味着、我被压缩使用高阻值电阻器、以使单位数 Hz 信号不受衰减。 我在 https://www.ti.com/lit/an/sboa224a/sboa224a.pdf?上提供了该参考设计 。  

    如果使用一对级联放大器允许在第一个放大器上实现更小的增益并启用更低阻值的电阻器、我是否会更好? 然后在输出端使用第二个放大器、该放大器不需要在其等效 R508 与接地之间使用电容器来进行增益的繁重提升? 我意识到这可能是在输出端产生更多噪声的陷阱、但我对这里的良好拓扑没有直观的感觉、我相信您会这样做!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    我当时考虑的是 R501、R503 热噪声。 U302B 会将其放大 1001。 如果在一级或两级中放大、也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢,谢谢 — 我过度关注增益设置元件。 与仅降低分压器中电阻值相比、用精密基准和连接到信号网的串联电阻替换电阻分压器是否是更好的偏置选项?

    我查看了 TLV888、但遗憾的是它原样 (3.0V) 超出了电源电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    对于 3V 电压、请尝试 TLV387  

    如果担心 3V 电源电压、精密基准会很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会订购一些、看看效果如何。