This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:如何计算客户将产品发货给终端客户后的 IC 和#39 寿命

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588293/tl074-how-to-calculate-ic-s-lifetime-after-customer-shipped-their-products-to-their-end-customer

器件型号: TL074

您好的团队、

我的客户希望计算客户将产品发货给其终端客户后 IC 的使用寿命。

我知道我们可以在 TI.com 上获取 MTBF 和时基故障数据。 但如何使用它们来大致获取寿命数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    期待尽快获得解答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    我们所有的产品都经过了寿命测试。 寿命测试会对器件应用正常运行条件和偏置、并在 125°C 下运行 1000 小时。  在高温下运行时、器件的老化速度比室温下快。  125°C 下的 1000 小时相当于 10 年寿命。  测试前后检查设备以查找班次。  该测试允许 Vos 等分布的宽度在 10 年的使用寿命内翻一番。   了解运算放大器的长期发展 详细介绍了该主题。

    希望这些信息有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone