This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:根据 ASTM E595 和 MIL-STD-要求、申请获取 LM139AWG/883 的释气合规性数据

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588255/lm139aqml-request-for-outgassing-compliance-data-for-lm139awg-883-per-astm-e595-and-mil-std-requirements

器件型号: LM139AQML

尊敬的 TI 技术支持团队:

我们目前正在进行一项高可靠性计划、该计划要求符合面向真空和航天应用的元件的严格释气要求。 具体而言、零件必须符合以下标准 ASTM E595 并适用 MIL-STD-883 指南:

  • 总质量损失 (TML): ≤1.0%
  • 收集的挥发性可冷凝材料 (CVCM): ≤0.10%

请您确认是否存在 LM139AWG/883 满足这些要求? 如果可用、我们建议提供官方释气测试报告或任何证明符合性的支持文档 NASA/ESA 低释气标准

此信息对于下的鉴定至关重要 QMLV 航天级筛选 要求。 我们感谢您的及时帮助和指导。

此致、
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    TI 执行 ASTM E595 测试流程、以确保材料符合 NASA 和欧洲航天局 (ESA) 规定的总质量损耗 (TML) 和收集的挥发性可冷凝材料 (CVCM) 要求。 在 ASTM E595 测试期间,材料被放置在热真空室中,并暴露在 125°C 温度和高达 5 x 10-5 torr 的真空力下。 24 小时暴露废气后、对测试单元进行称重、以确定质量损失以及测试期间收集的挥发性废水的百分比。

    对于-SEP 器件、ASTM E595 测试的测试结果在文档的释气测试报告部分中记录了相应器件的生产流程和可靠性报告。 这些文档可在 TI.com 上相应产品文件夹的“技术文档“部分找到。 对于 MIL-PRF-38535 QML P 类器件、ASTM E595 测试是 QML P 类流程的一部分。

    请注意、LM139AWG/883 不是“航天“级器件、不会针对每批次的漏电流进行批次测试、而是通过可能另一个器件的示例测试进行测试。

    的测试报告  LM139AWG/883  可从 QCI 系统获得批次:

    质量合格检验 (QCI)

    示例:

    qci.itg.ti.com/.../showPCR

    D 部分报告通常在底部的“注释“部分下包含测试结果的副本。

    qci.itg.ti.com/.../reportGroupD

    请参阅以下 QML 文档:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa143c/sboa143c.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sboa141a/sboa141a.pdf