This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:观察到音频蜂鸣音失真。

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584551/tas2505-distorted-audio-chime-observed

部件号: TAS2505

您好团队:  

我们正在将 TAS2505 集成到用于汽车音频提示音的 R-Car m3N 芯片组。

以下是正确播放时的音频 TAS 寄存器值。 它是从我的工作台设置中收集的。  

i2cdump -f -y 3 0x18  
 
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef   
00:00 00 10 00 07 91 3c 00 00 00 00 83 85 00 80 02  ...???
10:00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 c0 00 00 14 00  … ?????..
20:00 00 00 00 00 80 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  … ??
30: 00 00 00 00 00 12 02 02 02 00 00 00 01 00 94  … ????????
40: 44 00 00 00 6F 38 00 00 00 00 00 ee 10 D8 7e E3  D.. ???~?
50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00…   
 

但有时在客户车辆中、它会产生一 种尴尬和奇怪的扭曲声音 、  

不幸的是,作为其客户车辆,我们没有任何这样的选择来收集任何类型的日志或注册值。  

请帮助我进一步了解一下。   

此致、

Nirmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nirmal:

    失真的声音可能与馈送到放大器的时钟不正确或不稳定有关、或者在它主动播放音频时器件配置发生了变化。

    我建议检查输入时钟序列、形状和稳定性。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan Salazar ,

    当前配置如下所示、

    MCLK_p 11289600、

    速率 44100、

    R 1、  

    J 8、

    D 0、

    MDAC   4、

    ndac 8、

     档案 64

    我之前看到的是通过改变时钟其他感谢 11289600,音频网络得到了播放,如果它发挥了它完全的噪音。  

    但当前的情况就像它不是完全的噪音,它可以通过一种曲柄的声音来听到。  

    请告诉我如何分享视频参考资料。 让我知道如何通过诱导 diff clk 值来重现这种声音。    

    此致、

    Nirmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nirmal:

    您可以发送朋友请求以启用私人消息;您可以在那里共享视频。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我们是 TI 社区的朋友。 您能分享一下附加视频的流程吗?

    此致、

    Nirmal

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimal、

    我将通过私人消息进行跟进。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Ivan Salazar、我们是否有关于此问题的任何更新。   。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nirmal:

    我实际上无法访问这些视频、说明这些视频不受支持。 我将共享一个链接、您可以在其中上传内容。

    不过、即使观看了视频后、如果无法复制、也可能很难找到调试方法。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师