This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:关于 INA138 sch 确认

Guru**** 2811755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588500/ina138-about-the-ina138-sch-confirm

器件型号: INA138

尊敬的 AE:

    请帮助确认电路和电容器值、谢谢!

    

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、  

    感谢使用 E2E!

    此器件输出端的电容没有规定的最大稳定性值或您要求的最佳值。 在数据表所示的简化图中、这更多地是为了模拟负载中可能存在的潜在负载电容。 此处的最佳实践是尽可能降低该值、以获得最佳性能、如数据表的第 7.3.2 节所述、因为较大的输出电容会导致输出带宽发生可能不必要的漂移:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        由于我们的 RL 预计围绕 330kΩ、您对我们应该使用的 CL 值有何建议吗?

        或者、您是否可以提供用于确定适当 CL 值的指导原则或计算方法?

         

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、  

    您是否知道这里需要多大的带宽? 对于 330kΩ 电阻器、根据此图、在直流时的增益为 36.4。  

    在无负载电容的情况下、我估计 BW 约为 12kHz 至 15kHz。 根据图表、添加 100pF 的负载电容会将情况降低到 5kHz 左右、依此类推。 滚降点根据 RC LPF 的标准一阶截止频率 (1/(2*PI*R*C) 计算。 330kΩ 和 100pF 产生 4.822kHz 的截止频率。 将其增加到 1nF 会将 BW 截断为 482Hz。 您可以看到、它与上述曲线相关、可用于为所选的电阻器/负载电容组合设置 3dB 下拉点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        感谢您的答复。

        但我想清楚地了解当 RL 为 330kΩ 或 499kΩ 时、如何选择合适的 CL 值。

        如果我们只读取电流而不需要快速响应、是否可以将带宽设置在大约 1.45k  至 2.12kHz 的范围内?

        如果我使用 330kΩ 或 499kΩ 电阻器、可以在 150 pF 和 220 pF 之间选择一个 CL 值、以将带宽设置在大约 1.45k 至 2.12kHz 的范围内、对吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、  

    如上图所示、电阻器将设置直流增益电平。 由于 5kΩ 在 0dB 归一化、因此我们可以将此校正确定为 20*log (5k)= 73.98。 然后、如果 20*log (330000)= 110.37、将其归一化到图中会得到 110.37-73.98 = 36.4、这是我绘制在图中的蓝色线。 499kΩ 足够接近我只使用的 500kΩ 图。  

    然后、根据电阻器选择、使用我在上面给出的公式来设置带宽。 在上面、根据电阻器选择、您可以根据列出的 2 个电容器和 2 个电阻器获得 4 个不同的带宽:

    330k 和 150pF:3.215kHz

    330k 和 220pF:2.192kHz

    499k 和 150pF:2.126kHz

    499k 和 220pF:1.45kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        感谢您的回答、 我想确认将 499kΩ 电阻器与 100nF 电容器结合使用是否可行?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、  

    是的、您应该能够这样做、但请记住、根据这些组合值、您会将 BW 设置为~3.19Hz、或者实际上是仅直流测量、两个负载阶跃之间的响应时间非常长。