This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082IDR 和 TL084IDR 相关问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582757/tl082-tl082idr-and-tl084idr-related-issues

器件型号: TL082
主题: TL084 中讨论的其他器件

您好:

质量流量计产品使用 TL082IDR 和 TL084IDR 运算放大器、但单批产品存在问题。 运算放大器会影响系统的 3.3V 电源、导致 2.8V-3.3V 之间的电压波动。 切换到其他批次的产品没有问题。 不同批次的芯片具有不同的丝印工艺。 运算放大器的工作电压为+/–9V、3.3V 和+/–9V 电压均使用 5V 电压进行转换。 502 个芯片被单独焊接,但都有相关的问题。 芯片标签如下图所示。 请帮助分析原因。 谢谢。

003.png001.png

002.png

004.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们可以尝试提供帮助、但这个问题仍然存在一些混淆。  您能解释一下:TL082 器件和 TL084 器件都存在问题吗?  另外、您提到其他“批次“工作正常、您是否有以前设备的生产日期代码工作正常?

    我们需要原理图和一些数据来帮助调试此问题。

    如果您能提供、我们将看到您能找到的内容。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    TL082IDR 问题芯片的生产日期代码为 2504、而普通芯片的生产日期代码为 2226。


    TL084IDR 问题芯片的日期代码为 2452、而普通芯片的日期代码为 2312。


    客户无法提供原理图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    好的、这些可能是新生产日期代码的新裸片。   下面的 PCN 描述了 TL082 将搬到一家新的晶圆制造厂:

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20220615003_20220616135610237.pdf

    芯片上存在一些细微差异;数据表对大多数芯片进行了说明(数据表中的“H"芯“芯片芯片是新芯片,数据表中列出了旧芯片和新芯片的性能差异)。

    数据表中未提到的唯一其他区别是、  旧芯片输入端的 ESD 单元没有连接到正电源的 ESD 单元、请参阅下面的:

    希望这对我有所帮助、请告诉我您是否可以获得原理图、我们可以深入了解一下。  

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户原理图如下所示、并且添加了“钳位二极管“后信号输入阻抗发生了变化。 它不应适合使用。 请帮助分析。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只要输入信号不超过电源电压、该电路就应该像以前一样工作。  您能告诉我它们是如何测量输入阻抗吗?  电路板是否已通电或未通电?

    此致、
    Mike