This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642Q-Q1:运算放大器选择

Guru**** 2651485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588307/lmh6642q-q1-op-amp-selection

器件型号: LMH6642Q-Q1

您好团队:

我正在寻找一款在 10ns 内具有高传播延迟的放大器。

布局示例以更低的成本找到 LMH6642QMF 的以下规格或等于相同的规格

VIN = 1V 至 10V

IIN_=10U 至 1m

成本= 0.12 欧元

AEC-Q100

谢谢在其他请帮我找到组件.

此致、

Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    请提供有关此查询的任何更新。 如果有任何符合规格要求且成本在 0.5 欧元以内的组件可供选择、请告知我。

    此致、

    Suma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

     很抱歉耽误您的时间。 提到 传播延迟后、您是否将此放大器用作比较器? 此外、要求中列出了电压和电流输入、您是否在放大器中使用电压输出接口/传感器?  

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

     我正在寻找运算放大器、但运算放大器的响应速度应该更快。 我使用的运算放大器作为反相放大器、运算放大器的输出将提供给比较器。 最终流向栅极驱动器。 请推荐一款响应速度快且成本低的运算放大器。

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

      明白了、感谢您提供更多信息! 我们可以离线帮助处理您的申请。 我发送了一个朋友请求,以便能够私下发送消息。

    谢谢您、
    Sima