This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104V:这可以是 TXS0104V 用作双向

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1589201/txs0104v-can-this-be-txs0104v-used-as-bidirectional

器件型号: TXS0104V
主题中讨论的其他器件: TXS0104ELSF0204

我正在设计一个 PCI 信号(5V 逻辑) 需要与工作 电压为 3.3V 的 FPGA 连接的设计。下面是参考方框图:

我打算放置  LVT(低压 TTL)电平转换器  PCI 连接器和 PCI 桥接器之间。 其中一些信号是什么  双向 输出电压。 这里、FPGA 是从器件、方向无法由 FPGA 控制

问题:

  • 哪款 TI LVT 器件适合此应用?
  • 是否有任何可能  在硬件中控制方向  双电源解决方案?
  • 是否建议使用能够处理 PCI 总线速度 (33MHz ) 和推挽信号的多位转换器?

提前感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishalini、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认需要电平转换的信号是基于推挽驱动器还是基于开漏? 这将有助于缩小建议的范围。 如果需要转换的信号是基于推挽的、则可以使用方向控制电平转换器来配置每个通道的信号流方向、例如 AXC4T774/AXC4T245。 否则、对于开漏支持、此处可以使用 TXS0104E/LSF0204、但 应注意额外的设计以适应 33MHz。  

    此致、

    插孔