This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301 输入问题。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584203/amc1301-amc1301-input-problem

器件型号: AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1351

嗨、大家好。

我想设计隔离式电压至 4 –20mA 转换器。 我正在使用 MCU 和 DAC。 我使用 AMC1301 和 XTR11 设计了原理图。

AMC.png

DAC 值 max ==>3.3V。 电路运行正常。 但我有一点问题。 AMC 的 INP 输入端所需的电压如下:  

如果 DAC 为 1V ==> INP =(1/(R63 + R70)* R70)=(1 / 6630)* 510 = 0.07692V

不过、我在 AMC 的 INP 输入端测量到了更高的电压、约为 0.089。 这些电阻器具有 0.1%的容差和精度。 有什么想法、为什么会这样?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet:

    您能否提供有关您的应用的更多信息?  

    该器件适用于电流检测应用、可通过低阻抗分流电阻器进行测量。  该器件的输入电流约为 30uA、这将导致~15mV 的失调电压。  可以通过对系统进行失调电压校准和/或减小 R63/R70 电阻来考虑此失调电压。

    我建议改用用于电压检测的具有更高输入范围的器件、例如 AMC0311 或 AMC1351。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saleh。

    正如我在第一条消息中所说的、这是一个隔离式电压/4 –20mA 转换器电路。

    我无法降低电阻值​​、因为 MCU 的 DAC 输出不允许该值(负载> 5k)。 我了解偏置电流的影响。 但我有疑问。 技术文档显示的典型偏置电流为 30uA。 在计算偏置电流对电压的影响时、我们是否应该使用分压器或接地电阻的等效电阻?


    等效电阻=(R63*R70)/(R63+R70)= 3121200 / 6630 = 470R
    电压影响= 30uA * 470R = 14.1mV
    R70 电压效应= 30uA * 510R = 15.3mV

    如果您可以澄清这一点、我可以在程序中将偏移值添加为常量。

    我还认为、通过仅更改​​几个电阻器的值而不修改 PCB、我可以使用具有相同方案的 AMC1351。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在计算偏置电流对电压的影响时、我们是否应该使用分压器或接地电阻的等效电阻?

    应使用 R70 电阻器、因为偏置电流从 INP 流向器件 GND1。  为了考虑该失调电压、您可以对系统进行失调电压校准、在该校准中强制使用 0V 输入并进行测量。  典型值为 30uA、但该值会因器件而异。

    您还可以在 INN 引脚上包含另一个电阻器来消除该偏置电流。  有关如何执行该操作的详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa350a/sbaa350a.pdf?

    更容易切换到 AMC1351、并让 DAC 输出直接馈送 AMC 器件输入。  您可以移除 R70。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saleh。

    我无法在 INN 引脚上添加电阻器、并且我不想修改 PCB。  我订购了 AMC1351。 我会一直这样测试、直到我得到它。

    还有一点。 AMC1301 运行温度有点高。 这是正常的吗?

    感谢你的帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet:

    还有一件事。 AMC1301 运行温度有点高。 这是否正常?

    器件不应该真正升温太多、是否可能是来自附近的源?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saleh。

    我使用 12 AMC1301。 6 个隔离式输入((0-10V 输入和 4 个–20mA 输入)和 6 个隔离式输出((0-10V 输出和 4 个–20mA 输出)。  所有 IC 都是并排的、它们之间几乎没有空间。

    附近没有稳压器或类似热源。 运行一段时间(约 60 分钟)后、IC 达到约 40 度的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet:

    我认为这可能没问题。

    谢谢。