This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA870:选择可编程增益放大器

Guru**** 2694175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1589351/pga870-selection-of-programmable-gain-amplifier

部件号: PGA870

主席先生/女士、  

我是 Vishaal、担任硬件工程师。 我们目前正在寻找适合我们应用的 PGA -(输入电压范围 1.5V 至 4V)。 请建议使用 带宽高于 15MHz 的合适 PGA:SPI/I2C 接口、单端输入、并能够尽快处理 0.6vpp 幅度信号。  

谢谢、  

Vishaal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟输入 VGA 是否工作? 您必须使用外部 DAC 从传入的数字接口转换为模拟?

    15MHz 所需的失真是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreenidhi Patil:  

    因为应用对大小有限制、所以我们无法使用外部 DAC。 由于我们的最大带宽是波形发生器的 12.5MHz、我们将与 PGA 连接以放大波形、因此我们将仅在最大带宽下使用。 如果您建议使用合适的 PGA 本身、将会很有帮助。  

    谢谢、  

    Vishaal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreenidhi Patil:  

    正在等待您的答复。 您能尽快帮助找到合适的 PGA 吗?

    谢谢、  

    Vishaal S.