This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:使用 1000X 增益+/–15V 电源时、INA851 会在~10 秒内烧掉

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1589977/ina851-ina851-burns-in-10-seconds-under-1000x-gain--15v-power-supply

器件型号: INA851

我构建了如图所示的 INA851 评估电路。

VDD 为+15V、VSS 为–15V。 增益为 1000X。

Input_P 是正弦信号、100Hz 频率、Vpp、20mV、V_high 为+10mV、V_low 为–10mV

INPUT_N 与 Input_P 相同的正弦信号、但具有 180 度相移。

两个输出引脚除连接示波器外未连接任何内容。

 

按照设计、我成功观察到来自 Output_P 和 Output_N 的 1000X 放大信号 然而,在运行了大约 10 秒后,芯片停止工作,我开始闻到一些燃烧的气味。

按照设计、我能够成功观察到来自 Output_P 和 Output_N 的 1000×放大信号 然而,在运行了大约 10 秒后,芯片停止工作,我开始注意到一种烧焦的气味。

我正在尝试确定这个问题是由原理图设计中的错误引起的、还是该器件在如此高的增益下运行时只需要更好的热耗散。

感谢您的帮助和建议。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新余:

    您能否提供连接到散热焊盘的元件?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    下面是我使用的分线板的顶部和底部。 如您所见、散热焊盘仅连接到分线板底部的迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新余市、

    您是否已将此 PAD 连接到电位? 还是保持悬空?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此焊盘从电源连接到 GND_A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新余市、

    此焊盘必须连接至器件的 V-。 在这种情况下、它应该为–15V。 请参阅第 4 页表 6-1 中的引脚说明。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gerasimos。 我会试一试。