This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2640:半桥的高侧永久关断、BST 电压仅为 1V、而不是 5V

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588471/lmg2640-high-side-of-halfbridge-is-permanently-off-and-bst-voltage-is-only-1v-and-not-5v

器件型号: LMG2640

我的主要问题是高侧 DH 至 SW MOSFET 不像 INH 引脚那样进行开关。 我更改了 BST 引脚上连接的电容器的许多值、但不会激活 LMG2640 的高侧 MOSFET。 每次在 BST 引脚上测得的电压为 1V、但在数据表中测得的电压应最小为 5V、但该值如何? 低侧 SW 至 SL MOSFET 通过 INL 引脚上的 PWM 信号正确切换。  

也许有人对我有一个理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karsten:

    根据您提到的内容、LMG2640 高侧 FET 预计不会进行开关、因为 BST 引脚为 1V。  

    BST-SW 电压的典型值需要为 7V、如电气特性表中所示:

    请确保 为高侧供电的任何方法(自举,隔离式辅助电源)都为启用器件提供了足够的电压。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的提示,但我不能找到我的错误。

    我的 BST 未连接到某些电源电压、仅连接到电容器 330nF 和通过万用表测得的 BST 电压。

    但是:

    INH = 0V 和  INL = 0V 两侧 MOSFET 均闭合。 BST 电压= 1V

    INH = 0V 且 INL = 3、3V 低侧 MOSFET 开关切换至导通、高侧闭合。 BST 电压= 15V = AUX

    INH = 3、3V 和 INL = 0V。两侧 MOSFET 均闭合。 BST 电压= 1V

    为什么 BST 电压仅为 1V 而不更高? 如果我将 INL 设置为高电平 3、3V、SW 上 1V 电压不足以将高电平站点 MOSFET 切换到导通状态、为什么 BST 电压上升到 AUX 电压? 在全桥电路中、我的电路采用新的 PCB 布局、两侧的结果相同。

    感谢您的帮助

    此致、Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karsten:  

    众所周知、自举 电路只能在低侧 FET 导通时为自举电容器充电。  

    这是自举电路的唯一充电方式。   

    请提供开关波形、包括 AUX、SW、BST、INL、VDD。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢你的帮助。 现在、为了大家的理解、我对电路做了油漆。 我希望有一个简单的 PWM 电路将 PWM 输入端的正负负载驱动到下侧 FET_L、并且上侧 FET_R 永久导通。 为了正确理解在我的例子中、BST 输入需要为 SW 提供 7V 输入的独立电源、而不是电容器?  

    此致、Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karsten:  

    不需要隔离式偏置电源。 您可以使用 LMG2640 内部的集成自举整流器。 您仍需要在 BST 和 SW 之间放置一个自举电容器、  

    您提到、 BST-SW 测得的电压仅为 1V、因此我想向您提供更多信息、以便我们能够确定问题所在。  

    我们需要使用示波器而非工程图来查看实际的开关波形。  

    谢谢、

    John