This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 和 USB 接口适配器

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3509, USB2ANY, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590204/usb2any-usb2any-and-usb-interface-adapter

器件型号: USB2ANY
主题中讨论的其他部件: LM3509TUSB3410

你好
问题 1)
LM3509 EVM 建议使用 TI USB 接口板。
是否可以同时使用 USB2ANY 和 USB 接口适配器?

问题 2) USB2ANY 和 USB 接口适配器有何区别?

感谢 USB2ANY Interface Adapter.pdfUSB 接口适配器评估 Module.pdfLM3509 Evaluation.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3509 将 USB2ANY 提前了大约七年、我在 TI 的时间提前了近二十年、我只是一个掌握了所有 USB2ANY 问题且对 LM3509 或其他 LED 产品没有详细了解的人、所以我很猜测。 “TI USB 接口板“似乎是指 EVM 随附(或随附)的另一个专用 USB 扩展坞板。 网站上的 EVM 图像显示了与评估模块配接的电路板、说明中介绍了将 EVM 对接到 USB 板的一些方法。 我不知道电路板上连接了什么、但电路板很有可能将 TUSB3410 等 TI 特定 USB 接口芯片与微控制器结合使用来提供 SPI 或 I2C。  

    在任何情况下、USB2ANY 或 USB2GPIO 都应可用于直接与电路板通信、因为 EVM 具有 SCL/SDA 接头并接受 3.3V I2C。 我认为它不可用于任何相关的 EVM 软件、但粗略回顾 EVM 的网页和器件会建议该软件也不可用、因此使用现代 USB 接口不会牺牲任何不会丢失的东西。

    我暂时将此问题标记为“已关闭“、并请求 LED 产品所有者查看并添加对实用现代评估有用的任何内容。