This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:容性负载驱动能力

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA994, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1591425/lm358b-capacitive-load-drive-capability

器件型号: LM358B
Thread 中讨论的其他器件: OPA994LM358

您好的团队、

问题 1

LM358BIPWR 的数据表包含一个有关容性负载驱动能力的项目、列为 100pF。 客户理解、如果将大于 100pF 的容性负载连接到 LM358BIPWR、反馈中的相位裕度将减小、从而增加振荡的风险。

另一方面、相位裕度与频率相关、我认为、如果实际工作条件是直流或非常低的频率、即使大容性负载连接到 LM358BIPWR、风险也会更低。

这种理解是否正确?

问题 2.

您能否推荐一些对容性负载驱动能力没有限制的运算放大器? 我考虑将它们用作直流+1.65V 电源的电压跟随器。

问题 3

客户会关注施加外部噪声时的相位裕度、并考虑是否可以在内部测量该相位裕度。 TI 是否进行包含外部噪声的测量? 如果您有任何见解,我非常感谢您对测量条件和方法的指导。

 

此致、

Hayashi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi,

    1. 问题 1 答案:运算放大器的稳定性不取决于输入频率。  即使输入为直流、且相位裕度较差的运算放大器也可能持续振荡、略微稳定。  对于具有直流输入但略微稳定的运算放大器、输出可能会由电源中的小瞬态或输出电流需求瞬态触发进入振荡状态。  总之、即使采用直流输入、您也需要确保运算放大器稳定。
    2. 问题 2 答案:OPA994 是一款专门设计用于驱动容性负载的器件。  有许多其他优于 LM358 的选项、但 OPA994 在驱动容性负载时尤其出色。
    3. 问题 3 答案:对于相位裕度非常差 (PM<PM> 10°) 的放大器、测量可能很困难、因为运算放大器可能会持续振荡。  在本例中、您只需知道相位裕度非常差。  如果相位裕度大于 10°、通常可以通过向运算放大器的输入端施加小信号阶跃并查看过冲来测量相位裕度。  。  ANALOG-ENGINEER-CALC 软件工具可用于根据小信号阶跃的过冲百分比来计算相位裕度。  类似的测试是查看增益峰值与频率间的关系。   

    中详细介绍了此主题  稳定性应用手册。  应用手册很长、但您可以使用目录来找到有关间接稳定性方法的部分。  本视频将介绍如何使用小信号阶跃进行测量。  此外、任何运算放大器(包括 LM358)都 可以得到补偿以驱动容性负载。  最简单的方法是在运算放大器的输出和容性负载之间放置隔离电阻。  稳定性应用手册介绍了许多不同的补偿方法。

    此致、艺术