This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:300MHz 处 OPA277 的输出阻抗

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1591352/opa277-output-impedance-of-opa277-at-300mhz

器件型号: OPA277

你好,这是月亮。

我当前将 OPA277 用作缓冲器。 数据表提供的输出阻抗仅高达 1MHz、但我想知道 200MHz 周围的输出阻抗。 我的粗略估计在大约 30–40 欧姆的范围内。 您能否就此提供更准确的信息或任何参考资料?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    月亮、

    开环输出阻抗 (Zo) 的额定值未超过运算放大器的带宽。  OPA277 的带宽为 1MHz。  开环输出阻抗的增加通常会超过运算放大器的带宽限值。  您可以使用下面的电路将 Zo 仿真到任何频率。  仿真模型对 1MHz 来说是准确的、并且可能超出了这一点、因此我对 10MHz 进行了仿真。  不应依赖超出带宽的输出阻抗。  如果您需要将输出阻抗作为 200MHz 的可靠值、可能应该考虑使用高速放大器。  以下链接指向详细介绍 Zo 的文档:  稳定性应用手册。

    此致、艺术