This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:低侧监控器

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590826/ina225-low-side-monitor

器件型号: INA225

INA225 是否适用于放大负电源中的分流器? (分流器上的最大电压为 60mV rms)

如果没有、还有什么更适合的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    除非设计了外部电路来帮助配置 INA225 以使其处于其工作范围内、否则该电路只能用于检测电压电势大于接地的正电源。  低于接地端的共模检测有一些选择、但范围/性能存在限制。  

    从电路简单的角度来看、我们的霍尔效应电流传感器是一个不错的选择。 以下是 我们的产品列表。 欢迎您查看其中任何一款产品是否符合您的要求。

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可选增益是重要特性。 我将恢复到计划 A、即两个 INA187s A x20 和一个 X200、连接到两个 A/D 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、听起来不错。 如果我们能提供进一步的帮助、请告诉我们

    广