This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:仿真的–3dB 带宽不符合 LMH6702 数据表

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590895/lmh6702-simulated--3db-bandwidth-does-not-correspond-with-lmh6702-datasheet

部件号: LMH6702
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

早上好、

自从我使用 LMH6702 宽带运算放大器仿真一个简单的反相放大器级以来、我一直在联系您、但是我获得的结果似乎与数据表中报告的结果不一致。 具体而言、图 LMH6702 规格表中的 2 声称、对于–10V/V 的增益、所产生放大器的闭环带宽应为 400MHz、而在 TINA-TI 中的仿真(显然重复相同的测试条件)、我只能得到小于 200MHz。

当然、瞬态仿真可确认该行为适用于足够小的输入信号。

img22222.png

 

img11111.png

我缺少什么吗?  
 
提前感谢您的支持。
 
此致、
mt
 
产品通知
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我能够确认这种行为。 遗憾的是、这似乎是由于模型以及它如何捕获此器件的行为所致。 我们的模型是行为模型、因此它们会尝试在器件内部创建不同的块(例如 AOL 和输出阻抗)、并在整个频率范围内模拟这种情况。 由于它们不能捕获实际器件中的晶体管级设计、因此在仿真时可能会出现性能不匹配的情况。 LMH6702 自带问题、因为这是一款电流反馈器件、在尝试重新创建行为模型时会增加额外的复杂性。 为了提高此器件的交流性能、数据表可能是您的最佳基准。 如果您对数据表中的交流性能有任何疑问或疑虑、很乐意为您提供帮助。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的友好回答、Ignacio。

    我立即怀疑它可能与元件的 SPICE 模型有关。 在您确认后、我想我只需使用一个非常简单的测试电路即可、看看是否能够再现所报告的带宽、最重要的是、放大器是否稳定。  

    此致、

    mt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    一般而言、对于大多数电流反馈器件、RF 是您在稳定性方面的主要关注点。 在该器件中、只要 RF 值约为~237 Ω 及以上并且具有一定的隔离电阻(如果驱动容性负载)、就应该能够实现稳定的电路。 祝你好运!

    此致、

    Ignacio