This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:输出极性怀疑

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6552, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590816/lmh6552-output-polarity-doubts

器件型号: LMH6552
主题中讨论的其他器件: THS4551

您好、

我正在设计一个适用于差分信号的原型。 该信号通过多个元件、在使用 LMH6552 实现的 FDA 驱动器之后、需要将其馈送到带通滤波器中、例如使用 FilterPro 工具生成的滤波器:

 BPF.jpg

连接的 BPF 是一款采用 MFB 拓扑的四阶巴特沃斯滤波器。 如原理图中所示、第一个 FDA(节点 A)的正输出“out+"馈“馈入第二个 FDA 的负输入。 我的理解是、这会在差分极性中引入 180 度反转。

鉴于此、差分信号的极性应该如何连接到滤波器输入 Vin1 和 Vin2? 我是否应该将 FDA 的正输出连接到 Vin1 来获得整体 360 度相位关系? 还是应该将正输出连接到 Vin2、将负输出连接到 Vin1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aitor、

    您提出了一个很好的问题。  您的想法和过程是正确的、如果观察到以下两种情况、则每个放大器将存在 180 度的相移:

    -差分输入电压 Vdiff_IN 是 Vin1 和 Vin2 之间的电位差、表示为:Vdiff_IN = Vin1 - Vin2

    -差分输出电压 Vdiff_OUT 是 Vout1 和 Vout2 之间的电位差、表示为:Vdiff_OUT = Vout1 - Vout2

    电压和电位能量以所选电位为基准。  这可以是接地、偏置电压、电源电压等  在该 FDA 电路中、如果您保持差分输入和输出电压的基准相同、则会按照您所述发生相移(输入+ 180 相移+ 180 相移=输出)。

    我们来看一个示例:我们可能希望将差分输入驱动到数据转换器(真全差分输入,而不是单端或伪差分输入 ADC)。  ADC 具有正负输入、如 AIN N  用于模拟输入  负  和 AIN P  用于模拟输入  正极 。  ADC(或差分信号链中的任何 FDA)观察到的极性由您选择的信号连接方式决定。

    如果 Vout1 连接到 AINP、数据转换器会看到 Vin1 360 度相移的波形(因此,本质上不会发生移位)、并将该信号视为正差分波形。  由此产生的 AINN 连接到 Vout2 会向 ADC 提供信号的相移 180 度反相拷贝。  如果交换了 Vout1 和 Vout2、从而使 Vout1 连接到 AINN、则 ADC 会看到 180 不同于 Vout1 连接到 AINP 的示例中的相移。

    即使在巴特沃斯滤波器之前的 FDA 级、您如何将 FDA 的输出连接到 LMH6552 有源滤波器、也可以确定 ADC 处信号的极性。

    如果要遵循惯例或保持简单、差分信号输入到此有源滤波器(在上例中)并连接到 Vout1 连接到 AINP(或正输入等效值)的数据转换器将导致只有一个相移:滤波器之前的原始 FDA 相移(相对于输入 FDA 驱动器的 180 相移)。  如果您将单端输入驱动到正(同相)FDA 输入端、并将负输出端的差分输出作为差分信号的正极、则可能无法观察到这种 180 相移。

    摘要:您可以选择电路电压的连接和基准、包括相关的极性和相移。  我建议在 TINA 或 PSPICE 仿真中查看 FDA(不需要为 LMH6552、可能是我们的 THS4551)、并探索如何测量和连接信号。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    您可以帮助我更好地理解极性问题。  因此、如果我理解得当、我必须考虑 Vin1 中信号的信号极性以及 Vout1 与 AINP 或 AINN 的连接以获得所需的偏移。 在本例中、我会发现 360º 的漂移。  

    再次感谢您。  

    BR。