This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071H:OP 选择

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, TL071, ADS8860, OPA328, OPA350, TLV9162, OPA810, OPA4388, ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577300/tl071h-op-selection

器件型号: TL071H
主题中讨论的其他器件: TL071ADS8860、OPA320、 OPA328、OPA350TLV9162OPA810OPA4388、ADS1219

您好团队

 

我的客户希望对光电二极管使用 OP、如下所示。

 

image.png

 

PD 规格:

image.png

 

您有任何建议 IC 吗? 如果您还可以推荐任何使用 ADC 的参考设计:)

 

BRS

 

Brian

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    有许多不同的运算放大器可与光电二极管配合使用。  

    1. 二极管的带宽指定为 0.3GHz。  要选择运算放大器、您确实需要确定最大频率、并选择支持该频率的带宽的运算放大器。  如果您需要超过 50MHz、则必须使用高速运算放大器。
    2. 通常、对于光电二极管应用、您需要使用 CMOS 或 JFET 运算放大器。  原因是双极运算放大器的偏置电流对于跨阻放大器而言通常过高。
    3. 由于您的 ADC 使用 5V 电源、因此您可能应该选择具有相同电源的运算放大器。
    4. 稳定性通常是跨阻运算放大器电路中的一个重要问题。  这是因为光电二极管通常具有大结电容。  您的规格显示 CT = 8pF。  对于光电二极管来说似乎真的很低。  我通常使用 PIN 光电二极管。  我想您使用的是其他类型。  这是合理的、因为二极管的带宽非常高。  高速放大器对电容会更敏感、因此可能仍需要考虑稳定性。  我将附上一个光电二极管设计参考、用于详细解释这个问题。
    5. 大多数光电二极管电路的另一个关键问题是噪声。  这是一个深入的主题、将在下面的参考文献中介绍。
    6. 运算放大器和 ADC 实际上都取决于您尝试实现的带宽。  如果您需要 0.5GHz 的频率、您需要在高速放大器论坛和高速 ADC 论坛上发布此问题。  如果您不需要宽带宽、这可能不是最适合您的应用的光电二极管。  您在申请中引用 TL071 这一事实使我认为您不需要大量带宽。   
    7. ADC 的可能选项 (ADS8860 1MHz 16 位 SAR)。  可能的运算放大器:OPA328 、OPA320、OPA350

    e2e.ti.com/.../0647.article18_2D00_noise11_2D00_Photodiode_2D00_Noise-1.pdf

    e2e.ti.com/.../6318.article19_2D00_noise12_2D00_Photodiode_2D00_Noise-2.pdf

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好艺术

    非常感谢您的详细反馈Slight smile

    请问 您是否有任何其他有关 4 通道 ADC 解决方案的建议、ADS8860 的其他规格可以相同?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    正如艺术所说、此处了解带宽非常重要、它将决定建议使用的放大器。 您 之前提到过 TL07X、我假设它成本低、但如果不仅仅是简单的低成本设计、则需要考虑许多性能参数。  您知道信号带宽需要是多少吗?  ART 还提到了以下放大器 —  OPA328 、OPA320、OPA350;OPA328 是具有最低 IB 的最新设计、所以我一般会选择它。  在高压侧、TLV9162 是一个不错的选择、但它只是 11MHz。  要获得极高的频率、您可以选择 OPA810、它是 FET 输入和 140MHz。  

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    非常感谢您的支持。 与客户侧规格和通道选择进行交叉检查后。

    我们现在计划选择 4 通道解决方案 OPA4388。 但以下面的 E2E 帖子为基础。 您认为 FDA 对于这个光电二极管应用是必要的吗?

     用于 ADC 驱动器的高速光电二极管放大器 

      

    或者、他们只需要遵循以下仅适用于 TIA 的设置

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    仅当 ADC 输入为差分输入时、才需要 FDA。  ADS1219 可配置为单端或差分。  我想您打算使用单端选项、因为您提到要使用 4 通道解决方案。  因此、您可以使用跨阻放大器的输出直接驱动 ADC(如底部图所示)。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好艺术

    得到它、感谢您的帮助Slight smile

    BRS

    Brian