This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9022-Q1:最坏情况漏电流

Guru**** 2693275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590193/tlv9022-q1-worst-case-leakage-current

器件型号: TLV9022-Q1

您好团队:

在 TLV902x-Q1/TLV903x-Q1 元件的数据表(SNOSDA9E–2020 年 6 月–2024 年 5 月修订)中、我找不到有关最坏情况(包括高温下的最大值)漏电流 I_LKG(开漏型号 TLV902x-Q1)的信息。 由于仅提供 25°C 的典型值、请您提供此信息。

谢谢你。

此致、

Steffen

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen:

    在 125°C 下使用 10nA、最高温度为

    这适用于工程信息、不提供保证、因为它未在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我有点困惑、不会有最坏情况下的值可用、因为我认为这对于电路设计是强制性的。 因此、我恳请您再次仔细检查、可能会让您的开发团队参与进来。

    感谢您的支持。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    开发团队在初始产品表征期间运行器件批次并测量漏电流。 我们不会在生产中测试温度范围内的泄漏、因此不会在数据表中规定最高温度。

    实际上、在重新查看数据后、10nA 用于 150°C。

    对于 125°C、我们将 125°C 的最大值修订为 2.5nA。