This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:输出极性怀疑

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590814/lmh6552-output-polarity-doubts

器件型号: LMH6552

您好、

我正在设计一个适用于差分信号的原型。 该信号通过多个元件、在使用 LMH6552 实现的 FDA 驱动器之后、需要将其馈送到带通滤波器中、例如使用 FilterPro 工具生成的滤波器:

 BPF.jpg

连接的 BPF 是一款采用 MFB 拓扑的四阶巴特沃斯滤波器。 如原理图中所示、第一个 FDA(节点 A)的正输出“out+"馈“馈入第二个 FDA 的负输入。 我的理解是、这会在差分极性中引入 180 度反转。

鉴于此、差分信号的极性应该如何连接到滤波器输入 Vin1 和 Vin2? 我是否应该将 FDA 的正输出连接到 Vin1 来获得整体 360 度相位关系? 还是应该将正输出连接到 Vin2、将负输出连接到 Vin1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aitor:

    似乎发生了错误、您的主题已多次发布。 我将继续关闭线程、并向您的最新线程发送响应。

    此致、

    Ignacio