This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-OMAPL138:EP 双核启动

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590164/omapl138b-ep-omapl138-dual-core-startup

部件号: OMAPL138B-OMAL EP
主题中讨论的其他器件: OMAPL138、OMAP-L138

您好工程师、我当前的工程是使用 OMAPL138 的 ARM 和 DSP 双核启动。 ARM 和 DSP 都可以正常启动、但我没有成功地尝试使用 ARM 引导 DSP。

加载后 CCS 软件可以正常运行。 GEL 和调用。 抵消。 转换。 使用 AISgen 将文件输出到. bin 文件、并将其刻录到 SPI 闪存中。 我还根据教程编写了一个 UBL 引导程序并将其正常烧录。 但是、DSP 程序尚未运行。 我想问哪个步骤出错了?