This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:与 BOOSTXL-3PHGANINV 相关的问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585833/boostxl-3phganinv-issues-related-to-boostxl-3phganinv

器件型号: BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件: LMG5200

您好:

客户拥有一个使用 LMG5200 芯片的 BOOSTXL-3PHGANNVDemo 板。 电源电压为 30V、HI 电压为 3.3V、LI 电压为 0V。 通常、SW 输出应为 VIN、但现在 SW 输出应为高阻态 此状态属于 UVLO 模式。 客户测量到 HB 和 HS 之间的电容器电压(比 VHBR 电压低 2.27V)。 客户想知道如何将芯片置于正常工作模式、以及需要修改哪些参数?  

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PWM 会被缓冲 (U4)、必须启用。 似乎没有这样做。 下面是负责电路的部分:

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    U4 引脚的电压没有问题。 U1 的输入电压也正常、但现在似乎存在输出问题、例如进入 UVLO 模式。 进入 UVLO 模式的条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeno,

    感谢您的耐心。 光今天不在办公室、但在他返回星期三时将作出答复、时间是 11 月 19 日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    发生这种情况时、5V 电源是否稳定而没有干扰? 这一问题也会在所有三个相位上发生吗?  

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    5V 电源电压没有问题、纹波非常小。 这一问题存在于所有三个阶段中。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    是否已切换 PWM 控制 (HI/LI)? 如果它保持静态、则输出将无法跟上

    请使用开关 PWM(例如 10kHz)来驱动它、并使用示波器监测输出。

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Guang、

    HI 输入 10kHz 方波、振幅 0V 至 3.3V、LI 接地、是否可以执行此测试? 因为如果这两个输入方波、就需要考虑死区、这对于测试来说并不是很方便。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我认为 只切换高侧 是可行的

    广