This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:opa2211a 的输入偏置电流漂移

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1591103/opa2211a-input-bias-current-drift-of-opa2211a

器件型号: OPA2211A

您好、

  我正在使用 opa2211a 作为电阻电压分压器的缓冲器。  最大输入偏置电流为 200nA、但我在数据表中找不到输入偏置电流的温度系数、您能为我找到这些数据吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny、

    数据表中的图 13 突出显示了不同温度下的 Ib 和 IO。 这是你想要的吗?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我需要的、谢谢。