This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2617:我需要此 TI 器件 VCA2616YT 的温度曲线

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1589104/vca2617-i-need-the-temperature-profile-for-this-ti-part-vca2616yt

部件号: VCA2617

我需要此 TI 器件 VCA2616YT 的温度曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外 — 我需要知道我的客户是否提供了器件- VCA2616YT 这些器件的“货架期“是多少?  行李上的生产日期代码显示为 0944

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    • 这些器件的“货架期“是多久?  袋上的生产日期代码显示 0944 ->此处提及的货架期与打开密封 ESD 袋相关。 VCA2616YT 符合 MSL-3 标准、因此在打开真空密封 ESD 袋后、保持装置在空气中打开的最长时间将为 168 小时。 168 小时后、需要在 150°C 时重新烘烤 5 小时、然后再加载以进行回流焊接。 否则、单元会因湿度吸收而出现爆米花效应。  只要 ESD 袋保持在正常温度和正常湿度条件下、密封型 ESD 袋就不具有无限货架期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但未解决-

    如果行李显示 0944 — 这是否意味着这些部件是从 2009 年开始的年份?

    如果他们是从 2009 年,即使密封什么是正确的“货架期“每个零件有一个货架期 Texas Instruments 有适当的白皮书/工程文件,说明该零件的实际货架期?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 于 2019 年停产了 VCA2616YT。

     

    这是 TI 货架期的说明、

    https://www.ti.com/support-quality/faqs/product-shelf-life-faqs.html?keyMatch=shelf%20life&tisearch=universal_search&usecase=smartsnip

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva304

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0944 指 2009 年第 44 周。 您能告诉我们器件是在什么时候购买的吗?