This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3605:时钟比较器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1871, TLV9030L, TL3116, TLV3603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590691/tlv3605-clock-comparator

器件型号: TLV3605
主题中讨论的其他器件: TLV1871TLV9030LTL3116TLV3603

您好团队:

我正在寻找时钟比较器、是否有任何产品可用于汽车应用。 以下是时钟比较器的规格。

VIN=+/- 5V 或+/–10V

VOUT=5V

传播延迟小于 50ns

轨到轨输出

锁存和复位电路功能

提前感谢您。  

最棒的酒店

Suma D

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    ±10V Vin 能否衰减? 这将增加可用选项(TLV360x 系列)。

    ±10V 是非常大的信号。 这是双极信号还是差分信号?

    由于高速所需的器件尺寸、50ns 及以下的器件的电压将会降低。

    请参阅 TLV1871 — 这是一款具有独立输入和输出电源的 40V 比较器。 它可以处理±10V 电压、但仍输出 0V 至 5V 电压。

     TLV1871

    使用 10V 输入驱动时...响应时间将在 50ns 范围内(请参阅数据表中的图 5-23 和 5-24)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grohe、

    感谢您的答复。 我正在寻找一款响应时间低于 50ns、工作输入电压范围为±5V、价格约为 0.20 欧元的高速比较器。 比较器应具有适用于汽车应用的锁存和复位功能。

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    是否为*BIPOLARY*+5 至–5V 信号? 接地以下?

    什么是应用程序?

    输入信号可以进行衰减还是电平转换?

    几乎 50ns 及以下的任何内容都将是单 5V 电源器件(或±2.5V 分离)。 快速和大的输出摆幅是互斥的 (I=C*dI/dt)。 输出为 5V 逻辑电平或 LVDS/CML。

    还要注意*差分*输入电压限制。 某些高速比较器的输入端电压不能超过 5V。

    我们有一个新的锁存系列 TLV9030L 自锁存系列、但其值为 125ns 和 5V。

    TLV902xL 和 TLV903xL 精密自锁比较器系列数据表(修订版 A)

    以上是唯一具有自锁功能的器件。  

    有关其他锁存器、请参阅 TL3116 或 TLV3603/5/7。