This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002-Q1:有关 TLV9002-Q1 的总误差规格的查询

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588252/tlv9002-q1-inquiry-regarding-the-total-error-specification-of-the-tlv9002-q1

器件型号: TLV9002-Q1

我们目前正在计算电路设计中从输入到输出的总误差。 在这种情况下、我们正在尝试确定 TLV9002-Q1 的总误差、但我们无法在数据表中找到明确的规格。 您能告诉我们如何定义或计算此器件的总误差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Heeyui、

    电气特性表中的每个规格都是误差源。  

    例如、Vos 是一个电源电压一个输入电压和一个输出电压下的误差;PSRR 会增加其他电压的误差;CMRR 会增加不同输入共模电压下的误差。 每个参数都可能会增加一些误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我目前正在处理的 TLV9002-Q1 并尝试计算 总误差 从输入到输出的路径。 我在数据表中找不到关于总误差的直接规格。

    根据我的理解 总误差 通常可以通过合并来估算 输入失调电压 输入偏置电流的影响 增益误差 。 它本质上是运算放大器所有非理想特性对最终输出的累积效应。

    为了在我的项目中进行参考、我经常使用 电压传感器模块 用于测试和校准、有助于根据计算误差验证实际性能: 电压传感器模块

    有没有人在计算 TLV9002-Q1 总误差方面有更精确的指导或公式?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请尝试在网络上搜索“运算放大器误差预算计算器“