This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:有关 INA849 器件电源电压的说明。

Guru**** 2763245 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA849, INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592108/ina849-clarification-on-supply-voltage-for-ina849-part

部件号: INA849
主题中讨论的其他器件: INA821、INA828

尊敬的团队:

您需要了解 INA849 器件电压电源规格。

根据数据表、INA849 需要±4V 和±18V 之间的双电源。但是、在 SPICE 仿真中使用时、该器件甚至在±3V 左右工作。我想知道这在实际使用中是否可以在±2.5V 至±3V 范围内运行器件

请对此进行澄清。

此致、

Vaibhavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhavi、

    我在模型中没有看到任何注释表明其建模低于建议的电源电压。 以这种方式使用时、实际器件的行为可能会有所不同。 使用低于+/–3.5V 的 INA849 会有很大的风险、我不建议这样做。   

    电气特性表重点介绍了+/–15V、因此我建议在低电源电压下寻找不同的 INA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhavi,

    您是否有替代器件所需的关键特性列表?

    电源电压是否可以升压至兼容电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看以下器件要求:

    1) 能够在±2.5V 双电源下运行的仪表放大器。

    2) 输入电压噪声规格小于 3nV/√Hz。

    请提供备选器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhavi,

    最接近的匹配值是 7nV/rtHz 下的 INA821 和 INA828;8nV/rtHz 下还有几个选项。