This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:电压隔离放大器输出增益最大电压要求(高达 3.3V)器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592427/amc1351-voltage-isolation-amplifiers-output-gain-max-voltage-requirement-upto-3-3v-part-required

器件型号: AMC1351

您好、

我们的要求:需要检测的 0-5V 输入电压范围  

实施-->我们计划使用 AMC1351、AMC1351 的输出馈送到 ADC、然后馈送到控制器。  

在这里、输入电压范围按照我们的要求 0-5V 匹配、但隔离器 AMC1351 的输出电压范围为 2V(最大值)。 由于我们的 ADC 满量程读数为 3.3V、您是否可以建议任何具有共模输出电压 VCMout = 3.3V 的隔离放大器。  


此致

Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    假设您有一个满量程 范围为 3.3V 的差分输入 ADC、您可以使用差分放大器并提供一点增益来达到所需的满量程范围。  如果您的 ADC 具有单端输入、您可以使用配置为具有偏置的差分转单端输出的放大器来设置 Vcm 和增益、从而设置满量程范围。  下面是一个适合您的示例:

    https://www.ti.com/lit/ab/sbaa229b/sbaa229b.pdf