This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA356:OPA356 过冲

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584640/opa356-opa356-overshoot

器件型号: OPA356

您好、

OPA356 数据表显示、在增益+2 处、当阶跃为 2V 时、过冲高达约 12.5%。 在 200mV 阶跃情况下会更好一些。

您能推荐一些减少这种过冲的选项吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于该器件、我会尝试调整射频电阻器。 特别是该器件对 RF 值确实表现出了一定的敏感性、因此一种建议是减小 Rf 值、这将在理论上改善过冲行为。 您还可以增加电路的增益、因为如果可以这样做、这也应该有助于减少过冲。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Ignacio。