This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:TLV3502AIDR 未使用通道 I/O 引脚

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1591720/tlv3502-tlv3502aidr-unused-channel-i-o-pins

部件号: TLV3502

您好、

我指的是 TLV3502AIDR 双通道比较器。 对于未使用的通道、您是否建议通过一个电阻器将未使用的输入引脚接地、以维持偏置电流? 如果有、请提供电阻值。

 

谢谢、

Prachi  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法有效地保证输入偏置电流的幅度或极性。 将未使用的输入连接到 V+和 V−以确保恒定的输出状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prachi、

    如前所述、输入为 CMOS、因此偏置电流不可预测、因此电阻器技巧行不通。

    请勿将输入短接在一起。 这可能会导致抖动。 将一个输入端通过 10k 连接到 GND、将另一个输入端连接到 V+。 它不会影响另一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见!