This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:原理图审阅请求–使用 TLV320AIC3104、TPA6404-Q1、OPA1678 和 TPA3116D2-Q1 的音频架构

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2-Q1, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1591672/tpa6404-q1-request-for-schematic-review-audio-architecture-using-tlv320aic3104-tpa6404-q1-opa1678-and-tpa3116d2-q1

器件型号: TPA6404-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2-Q1OPA1678

尊敬的团队:

我们目前正在基于开发信息娱乐系统 NXP MIMX8ML6CVNKZAB 希望您能够支持查看我们的音频架构和原理图。 以下是我们当前设计的摘要:

音频架构

  • 音频编解码器: TLV320AIC3104IRHBR
  • 立体声至单声道低音炮信号路径: OPA1678D_A(用于对立体声通道求和的双路音频运算放大器)
  • 4 通道扬声器放大器: TPA6404QDKQRQ1A
  • 单声道低音放大器: TPA3116D2-Q1DADR
  • 麦克风: 2 台 Alexa 集成设备和免提通话设备
  • 主讲人:
    • 4 × 4 Ω、25W(前 L/R 和后 L/R)
    • 1 × 4 Ω、50W 低音炮

信号路由总结

  • 两个编解码器输出通道 复制并路由到 四个输入通道 它用于驱动四个扬声器。
  • 耳机立体声输出 何种程度 将其求和 生成一个 单声道低音炮输入信号 、然后将其馈送到 TPA3116D2-Q1 过驱电压。

公钥

我们随附了的原理图 麦克风 辅助 主要扬声器 、和 低音扬声器 很重要。
我们恳请您的团队对以下方面进行审查并提供建议:

  • 信号路由和增益结构
  • 所有放大器级的输入/输出匹配
  • 将 OPA1678 正确配置为立体声单声道混合
  • 接地、滤波和 EMI 性能最佳实践
  • 需要进行任何改进、然后再继续进行 PCB 布局

您的指导将极大地帮助 我们在进入布局阶段时确保正确的功能和稳健的音频性能。

原理图 P23 AUDIO.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它适用于  TPA6404 和 TPA3116 器件。 有关 OPA1687 相关问题、请提交新的 Thread、并且器件型号为 OPA1687、可帮助您联系其生产线。

    TPA6404 和 TPA3116 的原理图看起来很好。

    对于信号路径和匹配、确保输入信号的差分布线。 可以查看数据表 7.3、介绍了信号路径以及增益设置。

    有关 EMI 性能和 PCB 布局的详细信息、我们提供了一个检查清单表供您参考。