This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA8500:VCA8500 输入过压保护

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA8500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1589571/vca8500-vca8500-input-overvoltage-protection

部件号: VCA8500

Howdy,

我是一名物理师、正在设计一款必须处理大量输入辐射通量的新型辐射探测器。  我已经确定 VCA8500 是数字转换器前端的理想选择、可以切断探测器元件的电压、并将放大器/衰减器与单端转差分转换器相结合。 挑战是、如果硬件衰减器不在波束中、并且将输出从微伏提高到伏、我担心会保护前端。  我想使用削波电路将 VCA8500 所看到的输入限制在规格表列表中的–300mV。  我的空间非常受限、因此想使用肖特基二极管进行高效的设计。  该信号完全为负向、因此无需双向削波电路。  有人可以推荐准确且节省空间的配置吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在阅读数据表的“过载恢复“部分、现在更加困惑、因为不是指示“绝对最大额定值“、即导致输入受损<–300mV、这看起来会使放大器饱和并保持在高电平、直到电量耗尽为止。  现在我确实需要快速响应(采样点为 10MHz)、但对于可能出现过压并能承受过压的原型、钳制输入不太重要。

    谢谢