This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:查找器件型号时需要帮助

Guru**** 2666635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590812/opa2227-need-help-in-finding-a-part-number

器件型号: OPA2227

您能帮我找到标有“27U"的“的 10 引脚器件型号吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ravichandran、

    OPA2227 的数据表显示了可订购器件型号列表(请参阅数据表的第33 页)。 但是、我没有看到任何 10 引脚器件、或者任何带有标记为“27u"的“的符号的器件。 如果您有该器件、我可以尝试通过顶部的其他标记找到该器件。 请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    嘉莉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是器件的图像。 这是否有助于查找器件型号。 我也在标记查找工具中尝试过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ravichandran、

    我不知道该器件是什么、但它不属于 OPAx227 系列。 您知道这个器件是否是运算放大器吗? 芯片的背面也可能有更多信息、但我不知道您是否可以将器件从 PCB 上取下。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Carrie ,感谢你的意见。 您还能帮助我找到器件 SNA1101RSKR 的数据表吗? 我搜索过网络。 它显示为 TI 器件、但任何地方都没有数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ravichandran、

    部件 SNA1101RSKR 不是我的团队拥有的设备。 我将在您的问题上得到相关团队的帮助。

    此致、
    嘉莉

    尊敬的 MD-APA 团队:

    你能帮助 Ravichandran 解决他的问题吗?

    谢谢您、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ravichandran、

    SNA1101RSKR 不是目录产品、仅适用于特定客户。  我们不能与他人共享产品信息。

    BR、

    典和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norizaku:

    我们只能获取封装详细信息和 IC 描述吗

    此致、

    Ravichandran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ravichandran、

    我们无法共享有关非编目器件的任何信息。

    BR、

    典和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norizaku:

    您能分享一下它是什么类型的 IC 吗? 是信号处理 IC 还是 BMS 类型?

    此致、

    Ravichandran