This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA780B:EZShunt 电阻器在没有 VS 电源的情况下是否会正常工作?

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA780B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592680/ina780b-will-ezshunt-resistor-function-with-no-vs-power-to-chip

器件型号: INA780B

如果没有对功率监测器芯片(例如 INA780B)的 VS 施加电压、EZShunt 电阻器会正常工作(导通电流)吗?

我想使用 INA780B 来测量输入到设计中的 12V 电压。  但是、我的板载 3.3V 电源是 下游 监测器的 INA780B 功率。  3.3V 电压为 INA780B 供电、以便其能够运行。

如果当 INA780B 在 VS 端子上的电压为零时、内部 EZShunt 电阻器没有输送电流、则这将不起作用。  如果 EZShunt 电阻器在 INA780B 未供电的情况下确实传输电流、则这样效果很好。

我需要知道、如果芯片在 VS 引脚上未通电、INA780B 中包含的 EZShunt 是否会传递电流。  如果没有、则需要使用外部分流电阻器和其他器件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clayton、

    即使未提供 VS 引脚、EZShunt 电阻器也应该能够传导电流。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Mallika。

    我的假设完全基于我在新产品更新(即采用 EZShunt 技术的集成式分流电流检测)中阅读的内容。 “EZShunt 技术利用封装的铜引线框充当分流电阻器。“

    “我想知道,施姐。“  如果我有该器件、我会将其连接到电源和万用表。

    您是否确信即使 Vs 未通电、未供电的器件也会传导电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它将传导电流。

    此致、
    Mallika Senthil