This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:USB2ANY.dll 版本 3.1.1.14 和 64 位

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593106/bq79600evm-usb2any-dll-version-3-1-1-14-and-64bit

器件型号: BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的 TI 支持人员:

我目前正在使用 BQ79600EVM 作为桥接器件和 BQ79718Q-1 堆栈。

目前通过 SPI 建立通信、因为 UART 需要 1Mbps、而 USB2ANY.dll V2.8.2.0 不支持该数据、即符合其规范(USB2ANY API 规范)

对于我的用例、最好使用 UART 和 64 位(同时仍使用 USB2ANY)、因此我想问:  

  • 较低优先级: 支持 UART @ 1Mbps(例如 3.1.1.14)的版本中是否有 USB2ANY.dll?
  • 更高的优先级:是否有 64 位版本的 USB2ANY.dll 可用(如果 3.1.1.14 或类似版本不可用、甚至是 2.8.2.0)?

谢谢、谨致问候、

弗洛里安铁路