This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2228:未收到预期输出

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2228, OPA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593214/opa2228-not-receiving-expected-output

器件型号: OPA2228
主题 OPA228 中讨论的其他器件

您好:

这是 E2E link OPAMP - NOISECALC 的后续内容:SO#447725 -未收到预期输出 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛。

当客户要求我们提供更新时、请帮助我们的团队响应此查询。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimberly、

    以下是完整的原始帖子:

    客户评论如下:
    我向 运算放大器的同相引脚提供了 0.2V 交流信号的输入、 并在反相翘板中实现 5 倍的增益、并在运算放大器的输出端获得 1V 的电压。 我更改了 输入信号的频率并读取了运算放大器的输出信号。
    我已经检查了不同的频率从 1Hz 到 10mHz ,但它提供了正确的数据在 1.5 MHz 后失真开始。 IC OPA2228UA 的带宽 为 33MHz、如数据表中所述。 因此我们没有得到 数据表中提到的输出。 请采取必要的行动。 我附上了一个 视频作为数据 的证明,并给出了产品的图像。

    1. OPA2228 是一款解补偿放大器、需要 5V/V 的最小增益才能正常工作。  您使用的是 5V/V、因此增益设置没有问题。
    2.  OPA2228 的增益带宽积 为 33MHz。  这可用于求出闭环带宽:BW = GBP/G = 33MHz /5 = 6.6MHz。  这是器件在 5V/V 增益下的闭环小信号带宽  如果扫描小信号正弦波输入、则不应看到高达 6.6MHz 的失真有任何衰减。  高于 6.6MHz 时、信号将衰减。  小信号通常表示 100mV 或更低。
    3. 我认为您看到的问题是压摆引起的失真。  这与运算放大器的压摆率和输出端预期的峰峰值信号有关。  没有转换导致的失真的最大峰峰值信号由 Vpp = SR(π f)给出·。  此函数如图 6-30 所示。  如果您低于 6-30 所示的曲线、则失真极小。  如果高于曲线、则 示波器上会看到明显的转换导致的失真。  对于 OPA228、峰峰值输出信号明显限制在 1MHz 以上。  在 1.5MHz 处、最大峰峰值信号由下式给出:VPP =(10V/us)/(π 1.5MHz)·= 2.12Vpp(或 1.06Vpk)。  我想您会看到转换导致的失真。  需要选择一个具有更高压摆率的放大器。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、艺术、

    你好。


    感谢您的详细响应和支持。

    我将与我们的客户分享这些信息。

    祝你度过美好的一天!

    谨致问候、
    Swafa.ka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。  我已将信息转发给我们的团队。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。

    艺术