This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:关于 TLV9064IPWR 应用可行性和未使用的通道处理

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593904/tlv9064-regarding-tlv9064ipwr-application-feasibility-and-unused-channel-handling

器件型号: TLV9064

您好:

我想仔细检查有关我们电路中 TLV9064IPWR 的以下要点。


1、以下配置的可行性

我们使用一个 TLV9064(4 通道运算放大器)、通道分配如下:

  1. CH1 :差分放大器输入级

  2. 通道 2 :电压跟随器(差分放大器的 REF 信号缓冲器)

  3. 通道 3 :未使用的通道

  4. 通道 4 :电压跟随器(用于差分放大器输出的缓冲器)

问题:
将一个 TLV9064 用作以下器件时是否存在任何问题:

  • 两个电压跟随器、和

  • 一个差分输入级
    同时呢?


2.未使用的运算放大器通道处理

对于未使用的通道 (CH3)、我们计划按如下方式对其进行配置:

  • 连接 输出→反相输入(−)

  • 连接 同相输入 (+)→GND

问题:

  1. TLV9064 是否可以接受这种未使用的通道配置?

  2. TI 是否有任何推荐的未使用通道处理方法(例如使用连接到 GND 的电阻器而不是直接连接、或使用中轨而不是 GND)?

  3. 此配置是否存在任何稳定性问题?


我们希望您确认这两点。
提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    除电源外、四个通道是独立的。 这是没有问题的。

    对于 CH3、将+IN3 移至 阈值 [引脚 12、引脚 5、引脚 6、引脚 7]。 这些引脚闭合、并使 AMP3 保持线性工作模式。