Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAS6754-Q1
大家好、TI 音频专家。
我想知道 TAS6754-Q1 是否可以通过将相同的电路共享到正常的扬声器输出来支持线路输出模式。 要指定我的问题、我列出两个方案
- 输出是否可以是差分输出? 应该是的、只需将扬声器负载替换为正常的下一级放大器即可。 在这种情况下、唯一的区别是负载、输出范围应相同。
- 能否将输出配置为单端输出? 也可以仅连接 SPK+和接地来满足要求。 我需要去除 SPK+上的直流偏移量。
谢谢。