This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:LT1028 的替代产品

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2189, OPA2182, OPA2675, OPA1678, OPA2375, OPA2192, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593288/opa192-replacment-for-lt1028

器件型号: OPA192
主题中讨论的其他器件: OPA2675OPA1678、OPA2189、 OPA2375、OPA2182 OPA2192OPA211

尊敬的团队:

 

案例 1)

关于输出电压噪声、您能否提出 LT1028 的替代产品?

在最初的设计中、LT1028 后面是 LT1210、以支持弯曲尖峰(我们将使用 OPA2675 对 LT1210 进行补充)

LT1028 和 LT1210 均配置为单位增益配置、并提供+4V 和–3.3V、但我们也可以使用+5V/–5V 或+2.5V/–2.5V、因为我们需要提供–0.7V 偏置、我可以在 DM 中分享更多信息。

案例 2)

我们需要生成 3.5V 的低噪声偏置(平均电流 1mA) 和)和小于 30uVpp 的纹波、运算放大器+5.2/0V 的电压

--------------------------------

我进行了一些排序、OPA1678、OPA2375、OPA2189、OPA2182 和 OPA2192 看起来很有前景、  

 

请让我知道你的挑战。

 

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D、

    1.   OPA211 是最接近 LT1028 的器件。  两款器件的噪声规格相似 (1kHz 时约为 1.1nV/rtHz)、并且两者的带宽相似。   
    2. 可能不需要超低宽带噪声。  OPA1678、OPA2375、OPA2189、OPA2182 和 OPA2192 都是低噪声器件、但它们不如 OPA211 低。  听起来好像您正在尝试生成低噪声直流偏置电压。  由于是直流驱动、您可能需要使用 OPA2189 等器件。  该运算放大器具有非常高的直流精度、并且没有闪烁噪声。  在运算放大器输出端获得的总峰峰值噪声与噪声密度和带宽有关。  如果您确实需要 带宽的 45MHz、但如果您生成直流偏置点、则不需要 45MHz、那么像 OPA211 这样的低噪声器件是一个不错的选择。  如果使用滤波器限制带宽、 像 OPA2189 这样的器件是一个不错的选择、因为它没有 1/f 噪声。
    3. 如果您向我展示您的原理图、我可以做些更好的评论。  如您只想选择 OPA211 引脚、该方法与之非常相似。  使用 LT1028 和 OPA211、您应该注意输入和输出范围。 采用单电源供电时、这两种器件的电压范围都受到限制。  我可以用原理图进行检查。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艺术:

    感谢您的反馈、我向您发送了一位 DM、其中包含更多详细信息。

    此致、

    D.