This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293-ESD:EP 等级

Guru**** 2768155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593699/lm293-ep-esd-ratings

器件型号:EP

尊敬的团队:

我们是否有适用于 LM293 EP 的 ESD 等级 (HBM 和 CDM)?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jejomar、

    我找不到针对该特定器件的任何测试。 这实际上是一款较旧的器件。

    带有旧 SFAB Ji1 芯片的商用 LM293ADR 本质上与 EP 中使用的芯片相同。

    因此、*旧* Ji1 规范是:

    HBM:1kV

    CDM:750V

    由于 LM293-ESD 数据表中不包含这些 EP 型号、因此无法保证这些型号。 这仅供参考。