This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:是否可以手动自动寻址?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1594110/bq79600evm-is-manual-auto-adressing-possible

器件型号: BQ79600EVM

尊敬的 TI 支持人员:

我有一个 BQ79600EVM、上面有多个 BQ79718Q-1 菊花链连接在一起。 是否有办法更改自动寻址过程、以便我可以决定 BQ79718Q-1 具体获取哪个地址?

谢谢、谨致问候、

弗洛里安铁路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    没完全达到。

    您可以对器件执行自动寻址、直到需要在堆栈中使用的任何器件、然后将该器件设置为堆栈顶。 但是、TOS 器件之前的所有器件也会自动添加。 您不能直接在堆栈中选择单个器件并仅自动寻址这个器件。

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对我们的帮助。

    谨致问候、Florian Bahn