This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:CMRR

Guru**** 2811375 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592157/amc1311-q1-cmrr

器件型号: AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1311

您好的团队、  

您能否分享 AMC1311-Q1 的 CMRR 数据?

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    AMC1311-Q1 具有单端输入、因此没有 CMRR 数据要共享。  输入范围为 0V 至 2V、固定增益为 1。  该差分输出的共模电平为 1.44(典型值)。  请查看图 7-2、如果您有任何其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    客户想知道如何知道 AMC1311 在输入侧抑制共模噪声的功能? 他们提到、输入侧有外部共模噪声、包括低频和高频。 哪个参数可以用作输入共模噪声抑制?  

     我们可以将输出带宽作为参考吗?  

    谢谢!

    Ethan Wen