This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:电源干扰

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593974/tlv1702-power-supply-glitch

器件型号: TLV1702
主题中讨论的其他器件: TLV1701

您好的团队、

我对 TLV1702AIRUGR 比较器的电源有疑问。

在客户的应用中、V+= GND、V-=–5V。
然而、在施加–5V 之前、可能会在短时间内向 V-施加+0.3V 至+0.5V。

我无法根据数据表确定这是否可接受。
如果这可能会导致任何问题、请告诉我。
如果是、我的客户将需要考虑对策。

感谢您的帮助。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kazuki-San、

    这将导致基板二极管和 ESD 保护开始导通、从而产生高电流(mA 级)。

    TLV1701 数据表未指定较低的电源绝对最大电源电压值、但通常为–0.3 至–0.5V。


    “电源钳位“将开始导通。 (TLV1701 没有上电复位功能,因此请忽略它)。 需要将电流限制在 10mA 或更低。

    我建议在 V-和 GND 之间放置一个肖特基二极管、以将正电压钳位到<350-400mV。 这也有利于所有连接到 V-的其他器件。

    如果确实担心、他们可以在 V-电源引脚上串联一个电阻器以限制反向电流。 比如 100 欧姆。  由于这是一款低功耗开漏器件、因此电源电流变化不大。 100 欧姆*100uA = 10mV 压降。 应  将一个大于正常值的旁路电容器 (~1uF) 直接放置在 V-端子上、以确保稳定的电源。