This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:失调电压温漂估算

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593600/ths7530-offset-temperature-drift-estimation

器件型号: THS7530

尊敬的专家:

我想问是否现在有更多有关 THS7530 温漂的信息。 我打算使用 DC –200MHz 中的该器件、并在每次上电时执行校准以消除偏移。 之后、我是否可以预计温漂低于约 100uV/°C?  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:  

    遗憾的是、我没有 正式的漂移信息、 然而、我能够查找我们进行的一些过热输出失调电压测试、THS7530 似乎有可能大于 100uV/°C 的 DRFIT。 从我在数据中可以看出、漂移与温度并不单调关联。 我预计这可能是由于 器件中使用的混频器架构所致。  

    此致、  

    Jacob