This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:用于三相电流检测的接地基准

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC3301, AMC0311R, AMC0100R, AMC0311D, TIDA-00366, TIDA-010025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586089/amc1100-ground-reference-for-3-phase-current-sensing

部件号: AMC1100
主题中讨论的其他器件: AMC3301AMC0311RAMC0100RAMC0311DTIDA-00366TIDA-010025

大家好、我当时正在设计一个三相逆变器 (750VA)。 因此、我需要使用 AMC1100 来检测总线电压和相电流。 这是数据表中提供的参考电路(我已使用红色和蓝色标记对其进行了修改)。 我是否可以为 VDDR、VDDY 和 VDDB 使用相同的电源? 我是否应该为 VDDA 使用单独的电源?  对于 AMC 差分放大器、是否需要连接 VINN、或者它是否能在保持悬空时正常工作? 我的目的是以最低的成本制作电路。

AMC1100.drawio.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ijas:

    我们的器件仅在左右两侧之间进行隔离。  由于每个器件将在不同的相位/电压域下进行测量、因此您需要为每个器件提供单独的电源。   

    可以通过每个相位的栅极驱动器电源生成电源、类似于下图:

    另一种选择是使用某种分立式变压器来生成电源、或者使用我们具有集成电源的器件之一、例如 amc3301。

    对于 GND 连接的问题: 需要将 GND1 连接到 VINN、以建立共模输入电压。

    此外、您是否决定使用 AMC1100?  AMC1100 具有基本级隔离等级。  您的系统是否需要这种隔离级别?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Saleh、2kV 隔离对于我们的应用来说足够了、因此我们决定使用 AMC1100。 我还需要说明一点、栅极驱动 器是自举驱动器、因此连接如下所示:Three_Phase_Inverter_Driver_Circuit  

    那么、如何将 AMC1100 电流检测电路集成到这种类型的自举驱动器和辅助电源中呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ijas:

    “我不知道,我不知道你在胡说什么。“

    您能否将原理图作为 PDF 而不是通过 google 驱动器连接起来。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3Phase_5F00_Inverter_5F00_ARDA.pdf.pdf

    尊敬的 Saleh:

    感谢您的更新。 没问题。
    我 已将原理图附在 PDF 文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ijas:

    您将为测量 R、Y 和 B 电流的器件从每个 2EDR8259X 器件的 VDDA/GNDA 集获得功率、分别用于每个相位。   

    对于电压测量、您可以使用 VDDB/GNDB 设置中的任何一个来为器件供电。

    此外、amc1100 是用于电流检测的较旧器件。  我们有一些可能感兴趣的较新器件:

    AMC0100R 是电流检测刷新版本。  对于电压检测、最好使用 AMC0311D(或 AMC0311R)。

    您还可以查看和参考以下设计: 适用于 200-480VAC 驱动器的三相逆变器参考设计(修订版 A)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Saleh。 我将这样做。 此外、我找到了另一款 TI 参考设计 TIDA-00366、该设计使用 2 通道隔离式驱动器实现三相 PWM。 但是、我注意到、在这些设计中、只监测输出电流和直流母线电压。 为什么没有检测到输出线路电压? 在不测量输出电压的情况下如何实现控制逻辑? 我在很大程度上搜索了 TIDA-00366 和 TIDA-010025 的固件/代码、但并未在任何地方发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ijas:

    我不确定参考设计。  通过创建 E2E、您应该能够从设计参考设计的团队那里获得更好的答案。  我相信他们也会提供一些软件。

    谢谢。