Other Parts Discussed in Thread: LM35, OPA392, TLV1811, TINA-TI
器件型号: OPA392
Thread 中讨论的其他器件: LM35、 TLV1811、TINA-TI
您好:
我正在设计一个电路来检测两个 LM35 之间的特定温差(例如:环境温度与电池温度):
我将使用 OPA392 向第一个 LM35(环境温度)的输出添加 0.1V (~ 10°C)。 然后、我使用 比较器 TLV1811 来检测此信号是否高于第二个 LM35 的信号(电池温度)。 比较器提供“温度良好“信号(用于进一步处理)。
我天真地使用电压源/发生器模拟了 LM35。 我还添加了一个迟滞、当比较器输出为低电平时、通过下拉比较器正输入端的信号来实现。

该设计原则上起作用。 但是、仿真会在比较器高电平到低电平转换的阈值(时间光标“A")“)附近振荡、即当负比较器输入端的 LM35_BATTERY 信号达到正比较器输入端的信号电平时、VOMP+:

如果我将 R9 和 R6 都增加十倍、则振荡不会出现在高电平到低电平转换上、而是出现在低电平到高电平转换上(时间光标“b")“)。
我担心我可能会在实际电路上看到这种振荡。
如果我通过移除 R6(或将其增加到 1T)来消除迟滞、则振荡将消失。
因此、我假设迟滞电路未按预期工作。 迟滞电路中的误差在哪里?
我附加了仿真、以便您获得电路和结果:
LM35-运算放大器 — PushPullKomparator - 4TI.TSC
谢谢。
Daniel