This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:TLV9062 的 X2QFN 10 封装

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, TLV9062, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595238/tlv9062-x2qfn-10-footprint-for-the-tlv9062

器件型号: TLV9062
主题中讨论的其他器件: TLV9061、TLV9064

您好:

我遇到了 X2QFN 10 引脚建议封装之间的差异、希望在确定要使用哪种封装时提供一些帮助。

从 TLV9061、TLV9062 和 TLV9064 的数据表(SBOS839M-2017 年 3 月 — 2024 年 12 月修订)中、建议的封装尺寸如下所示。  

我们还找到了 RUG0010B X2QFN 封装略图和建议的尺寸。 这如下所示。  

如果您能告诉我哪种封装是正确的、我们将非常感激您。

 

谢谢您、

 

Richard Triolo

 

image.png

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    该器件可以组装在两个不同的组装地点、并且由于现场设备的原因、引线框略有不同。

    因此、最上面的标记可以是 C 或 CG。 “CG"标记“标记为“DPW0005",“,"C"、"C"标记“标记为“为“DPW0005B"</s>“

    在电气方面、它们是相同的(同一芯片,相同的测试)。

    建议的 PCB 布局是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是我提供的两个空间的哪一个你建议我使用.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、这并未解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我的 apologies...because 我没有看到图像,我不确定您的问题。 单个确实有两种不同的封装。

    TLV9062SIRUGR 也有两个组装场地、但它们是相同的。 数据表中只有一种封装布局、即这种布局。

    请注意、“RUG"封“封装可能具有不同的封装尺寸、因此通用的“RUG"封“封装图没有任何封装信息。 实际数据表将包含该器件的特定占用空间。 查看无引线器件的数据表图。

    我最近注意到、您无法使用 Firefox 将图像粘贴到工具中、因此请尝试使用另一个浏览器 (Chrome)。 还有图像大小限制。 粘贴后、您应该会看到图像的预览。

    请重新发布您的图像和/或提供相关文档的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

     TLV9062SIRUGR 使用 RUG0010A 封装。 请勿使用“B"封“封装。 使用数据表上的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您提供的信息。 您能提供 RUG0010A 的推荐封装吗? 我已在 TI 网站上查看过、但并未出现。

    谢谢、

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    没有单独的公开“RUG0010A"PDF 图纸“ 图纸。  建议的封装 位于数据表的后面、 独立的 PDF 完全相同。

    我们通过 Ultra Librarian 封装为几种常用的 CAD 封装提供了预制封装:

    Ultra Librarian TLV9062RUG

    这可能会为您节省一些时间。