This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404RHFEVM:多通道跨阻放大器的产品选择帮助

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404RHFEVM, LMH32404, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579737/lmh32404rhfevm-product-selection-assistance-for-multichannel-transimpedance-amplifier

器件型号: LMH32404RHFEVM
主题中讨论的其他器件: LMH32404LMH32401

尊敬的专家:

希望在客户的 behaldf 上寻求有关选择 TI 解决方案的帮助:

我正在寻找一款易于使用的多通道跨阻放大器评估板、用于 PIN 光电二极管。 我使用的 PIN 光电二极管需要−2V 反向偏置。 我在您的网站上找到了 LMH32404RHFEVM (LMH32404RHFEVM 评估板| TI.com) 评估板、但我无法确定该板是否包含数字多路复用器 (MUX)。 如果是这样,会有好处 — 您能否确认该电路板提供集成数字多路复用器还是多个通道多路复用的方法?
 
其次、我使用集成在光子芯片上的光电二极管、而我测量的光电流非常低。 您能否告知 LMH32404RHFEVM 是否适用于低电流应用? 我特别希望了解以下方面的信息:
  • 典型的 输入参考电流噪声/噪声性能、适用于低光电流、
  • TIA 增益设置和带宽权衡、
  • 输入范围并且与光电二极管的−2V 反向偏置兼容(电路板是否提供偏置或可轻松连接到外部−2V 偏置?)、
  • 输入保护或直流阻断的存在可能会影响灵敏度、
  • 用于测量极小光电流的任何建议配置或附加组件。
如果 LMH32404RHFEVM 不是此类低电流集成光电二极管应用的理想选择、是否可以推荐其他更适合此用途的 TI 评估板或 TIA IC/评估模块?
 
谢谢你。
 
此致、
阿奇·A·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

     对于第一个问题、是的、EVM 可通过手动调整跳线来实现多路复用模式。  

    “M1 至 M4 引脚分别控制通道 1 至 4 的多路复用器开关。 多路复用器引脚将默认为逻辑低电平、如果未连接、则将通道置于待机模式。 必须将相应的多路复用器引脚连接到逻辑高电平值以启用通道。 该 EVM 具有四个标有 M1 至 M4 的易用跳线、分别控制通道 1 至通道 4 的多路复用器功能。 EVM 在出厂时默认将多路复用器引脚设置为逻辑高电平、这会启用所有四个通道。 任何通道都可通过更改其相应的跳线引脚位置轻松禁用或启用。“

      因此、这必须通过在 EVM 上将跳线从高电平移动到低电平来手动完成、而不是通过数字方式完成。

      对于第二个问题、您需要测量多低的光电流? LMH32404 具有集成的 20k Ω 增益、输入参考噪声和输出噪声可在第 13 页的数据表图中找到: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh32404.pdf

      EVM 按原样不提供放置光电二极管的位置、但 LMH32401 EVM 具有 用于光电二极管输入的可选 EVM 配置: https://www.ti.com/tool/LMH32401RGTEVM 

      这两款器件都集成了环境光消除功能和输入钳位限制。 如果 使用负反向偏置、这两个特性都会出现在您的情况下、因为这两个器件都针对灌电流配置进行了优化、其中器件与搭配使用、PD 的阴极连接到放大器输入、阳极连接到负电源电压。  

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的详细说明。

    我想再问一个关于 LMH32404EVM 修改的问题。
    在我的例子中、光电二极管是 集成在光子芯片上 就是这样 无法将其焊接在 EVM 背面 和 LMH32401 配置中相同。

    是可能的 移除或绕过特定组件 输入级的偏置以允许 直接连接到实际的光电二极管电流输出  (–2V 偏置)、是否来自我们的芯片(例如,通过 SMA 或有线连接)? 如果是、您能否指定应移除或短路哪些部件?

    我不是电子工程师、也无法访问团队中的某个工程师、因此我正在寻找 即插即用解决方案 就是这样 易于使用 、不需要定制 PCB 设计、和 占用的空间尽可能小

    非常感谢您的帮助和澄清。

    Aleksandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aleksandra、

      感谢您的额外说明! 如果您能够通过 SMA 电缆连接 EVM 、并在不同的 PCB 板上完成光电二极管和反向偏置、则该操作在随后焊接到 EVM 上要容易得多。 但是、TIA(跨阻放大器)应用很敏感、我们通常建议光电二极管尽可能靠近放大器的反相输入。 您可能会遇到不稳定问题、可以通过保留 EVM 上的 C21、C25、C34、C40 输入电容来纠正这些问题。 并尽可能缩短电缆。 在这种情况下、您只需:

    • 移除 R11、R15、R25 和 R32
    • 将 C17、C23、C33、C39 替换 为 0 欧姆电阻器
    • 将 R9、R13、R24 和 R30 替换为 0 Ω 电阻器

       光子芯片是否具有连接到 TIA 的输出电流、以及–2V 反向偏置下估计的内部电容是多少?

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    光子芯片现在通过金引脚粘合到 PCB 上、因此可以轻松地将其与另一块电路板连接起来。 片上光电二极管的特征是在–2V 电压下具有大约 20nA 的暗电流、在 C 带内具有大约 0.8A/W 的响应度。  

    在我之前使用的实验室环境中、当我想要进行多通道测量时、我使用了 Thorlabs (AMP145) 的 4 个 TIA。 因此、设置很大、很混乱、有时会在测量中引入噪声。 因此、现在有了接合芯片、我想连接多通道放大器以进一步进行信号处理、从而保持紧凑的设置尺寸。 您想说 的是、它使用了建议修改的 LMH32404RHFEVM、非常适合我的应用? 您还有其他建议吗?

    此致、
    Aleksandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aleksandra、

     很抱歉错过了对该主题的回复。  光子芯片是否 仍将 通过 SMA 连接到 LMH32404RHFEVM? 如果是、使用上述建议的对 LMH32404RHFEVM 进行修改时不会出现问题。 我之前曾询问过预期的输入电容、因为这会影响应用产生的带宽/稳定性:

    谢谢您、

    Sima